8536IB1904DE-04

Sicherheitsbezogenes Sensorelement

Das SIM-Modul wird vorgeschaltet angeschlossen:

  • An die 24-V DC-Quelle

  • An das sicherheitsbezogene Sensorelement oder an ein Preventa XPS-Modul (oder Entsprechung)

Das SIM-Modul ist mit zwei Eingangskanälen für zweikanalige sicherheitsbezogene Sensorelemente ausgestattet. Für ein höheres Fehlertoleranzniveau wird die zweikanalige Architektur empfohlen.

Für die nachstehenden Schaltpläne siehe die Legende für SIM-Kanal-Schaltpläne.

SIM – einkanalige Verdrahtung

SIM – zweikanalige Verdrahtung

Legende für SIM-Kanal-Schaltpläne

Not-Halt-Taster (S1)

Flachbandkabel

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?