8536IB1904DE-04

SIL-Starter

WARNUNG
NICHT VORGESEHENER GERÄTEBETRIEB
Vollständige Anweisungen zur funktionalen Sicherheit finden Sie im TeSys™ island Funktionssicherheitshandbuch (8536IB1904).
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

SIL*-Starter bieten mit Standardstartern vergleichbare Funktionen, sind jedoch einem SIL-Schnittstellenmodul zugeordnet.

Die Hauptfunktionen der SIL-Starter sind:

  • Bietet Funktionalität der Stoppkategorie 0 und Stoppkategorie 1*

  • Betriebssteuerung für Lasten

  • Messung der elektrischen Daten zur Last

  • Bereitstellung von Energieüberwachungsdaten, wenn ein Spannungsschnittstellenmodul im TeSys island installiert ist

Für eine einzige TeSys avatar-Funktion sind gegebenenfalls mehrere SIL-Starter erforderlich. Der avatar „Motor – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2“* zum Beispiel verfügt über zwei SIL-Starter. Darüber hinaus verfügen avatars , die SIL-Starter verwenden, immer über ein SIL-Schnittstellenmodul.

Die SIL-Starter sind folgendermaßen verbunden:

  • Vorgeschaltet mit einem Leistungsschalter

  • Nachgeschaltet mit der Last

Die SIL-Starter kommunizieren mit dem Buskoppler, senden Betriebsdaten und empfangen Befehle.

SIL-Starter-Nennwerte

Leistungsnennwerte

Stromstärke

Bestellnummer

kW

PS

4

5

0,18–9

TPRSS009

11

15

0,5–25

TPRSS025

18,5

20

0,76–38

TPRSS038

30

40

3,25–65

TPRSS065

37

40

4–80

TPRSS080

SIL-Starter-Funktionen

Flachbandkabel (für die Verbindung mit dem Modul links)

Namens-Tag

LED-Statusanzeigen

Mobile Brücke

Vorgeschaltete Spannungsversorgungsanschlüsse

Nachgeschaltete Spannungsversorgungsanschlüsse

QR-Code

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?