8536IB1904DE-04

Gerätenutzungskontrollen

Führen Sie die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Kontrollen durch, um zu überprüfen, ob sich die SIL*-Starter-Schützzyklen innerhalb zulässiger Lebensdauerwerte befinden.

1

Verwenden Sie die Gerätefunktion DIAGNOSE des TeSys™ island-DTM oder OMT, um die Geräte-Asset-Daten für jeden SIL-Starter abzurufen.

2

Wenn der Wert Anzahl Schützzyklen größer als B10d (= 1.369.863) ist, dann tauschen Sie den SIL-Starter aus.

3

Ist das nicht der Fall, dann verwenden Sie den Wert Anzahl Schützzyklen, um die nächste Wartung zu planen. Siehe Wartungsplan.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?