8536IB1904DE-04

SIL-Schnittstellenmodul

Berechnete Werte des SIL * - Schnittstellenmoduls (SIM)

Architektur

SIM

PFH*

PFD*

SFF*

HFT*

MTTFd (Jahre)

DC*

Verdrahtungskategorie 1*

2,10 –10

2,10 –5

> 90 %

1

17.459

Nicht relevant

Verdrahtungskategorie 2

> 99%

90%

Verdrahtungskategorie 3

> 99%

90%

Verdrahtungskategorie 4

99%

99%

HINWEIS: Die PFD- und PFH-Werte werden folgendermaßen berechnet:
  • Testintervall = 20 Jahre

  • MTTR* = MRT* = 24 Stunden

Die architektonischen Anforderungen gemäß IEC 61508-2 Tabelle 3 und EN 62061 Tabelle 5 werden bis zu Stufe SIL 3 erfüllt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?