8536IB1904DE-04

Architektonische Anforderungen der Verdrahtungskategorie 2

Die vorgesehene Architektur für Kategorie 2 ist in EN ISO 13849-1, 6.2.5 definiert.

Vorgesehene Architektur für Kategorie 2 (EN ISO 13849-1)

I: Eingabegerät

m: Überwachung

L: Logik

TE: Prüfvorrichtung

O: Ausgabegerät

OTE: Ausgabe an TE

im: Verbindungseinrichtung

 

Die SRP/CS (die sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung) für Verdrahtungskategorie 2 müssen so konzipiert sein, dass ihre Funktionen in geeigneten Intervallen von der Maschinensteuerung kontrolliert werden.

In einer einkanaligen Architektur ist ein SIM mit einem SIL*-Starter verknüpft.

Speziell für Verdrahtungskategorie 2 ist der Spiegelkontakt an das Preventa™ XPS-Modul (oder Entsprechung) angeschlossen. Wenn der Zustand der Spiegelkontakt-Rückkopplungsleitung nicht dem Ausgangszustand des Preventa XPS-Moduls (oder Entsprechung) entspricht, blockiert das Preventa XPS-Modul (oder Entsprechung) einen zweiten Start.

HINWEIS: Die Spiegelkontakt-Rückkopplung übermittelt ausschließlich Diagnoseinformationen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?