8536IB1904DE-04

Architektonische Anforderungen der Verdrahtungskategorie 1

Die vorgesehene Architektur für Kategorie 1 ist in EN ISO 13849-1, 6.2.4 definiert.

Vorgesehene Architektur für Kategorie 1 (EN ISO 13849-1)

I: Eingabegerät

L: Logik

O: Ausgabegerät

im: Verbindungseinrichtung

Die SRP/CS (die sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung) für Verdrahtungskategorie 1 müssen mit bewährten Komponenten konzipiert und konstruiert werden.

Eine „bewährte Komponente” für eine sicherheitsbezogene Anwendung ist eine Komponente, auf die eine der folgenden Aussagen zutrifft:

  • Sie wurde in der Vergangenheit mit guten Ergebnissen in ähnlichen Anwendungen eingesetzt oder

  • Sie wurde anhand von Grundsätzen gefertigt und geprüft, die ihre Eignung und Zuverlässigkeit für sicherheitsbezogene Anwendungen belegen

Es gibt keinen Diagnosedeckungsgrad (DCavg = keiner) in Kategorie 1-Systemen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?