8536IB1904DE-04

SIL-Stopp, Stopp-Kategorie 1, Verdrahtungskategorie 3/4

Beispiel: SIL-Stopp, Stopp-Kategorie 1, Verdrahtungskategorie 3/4 *

Legende für Beispiel: SIL-Stopp, Stopp-Kategorie 1, Verdrahtungskategorie 3/4

Parallelbrücke

S2-Startknopf

Reversierbrücke

Eingang

Spannungsversorgung

Start

Flachbandkabel

Erweiterung

SIL-Schnittstellenmodul (SIM)

Gesteuertes Stillsetzen

Preventa XPS-UAF-Modul

Stopp-Kategorie 1

Not-Halt-Taster (S1)

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?