8536IB1904DE-04

Verdrahtungskategorie 3

Bei einem einzelnen Fehler geht die Sicherheitsfunktion nicht verloren. Der einzelne Fehler wird – soweit möglich – bei oder vor der nächsten Anforderung an die Sicherheitsfunktion erkannt.

Um die Anforderungen von Kategorie 3 zu erfüllen, muss die Spiegelkontakt-Rückkopplung (Spiegel-E/A) von einem Preventa XPS-Modul (oder Entsprechung) überwacht werden, das die externe diagnostische Überwachung des SIL*-Starter-Spiegelkontakts durchführt. Wenn sich der Spiegelkontakt bei Stopp nicht öffnet, wird der nächste Neustart für alle SIL-Starter in der SIL-Gruppe verhindert. Das sicherheitsbezogene Sensorelement wird mit einem Preventa XPS-Modul (oder Entsprechung) verdrahtet. Die Ausgänge des Preventa XPS-Moduls (oder Entsprechung) sind mit den Eingängen SIL-Eing./SIL Gemeinsamer des SIL-Schnittstellenmoduls verdrahtet.

Bei einer indirekten Überwachung muss die externe Überwachung des Gruppenstatus darauf achten, ob die Zustände 2 oder 4 länger andauern als die Betätigungszeit eines SIL-Stopps. Die Statusinformationen sollten genutzt werden, um den nächsten Neustart der SIL-Starter in der Gruppe zu verhindern.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?