8536IB1904DE-04

Verdrahtungskategorie 4

Bei einem einzelnen Fehler geht die Sicherheitsfunktion nicht verloren. Der einzelne Fehler wird bei oder vor der nächsten Anforderung an die Sicherheitsfunktion erkannt. Wenn diese Erkennung nicht möglich ist, dann geht die Sicherheitsfunktion bei einer Anhäufung unerkannter Fehler nicht verloren.

Um die Anforderungen von Kategorie 4 zu erfüllen, muss die Spiegelkontakt-Rückkopplung (Spiegel-E/A) von einem Preventa XPS-Modul (oder Entsprechung) überwacht werden, das die externe diagnostische Überwachung des SIL*-Starter-Spiegelkontakts durchführt. Wenn sich der Spiegelkontakt bei Stopp nicht öffnet, wird der nächste Neustart für alle SIL-Starter in der SIL-Gruppe verhindert. Das sicherheitsbezogene Sensorelement wird mit einem Preventa XPS-Modul (oder Entsprechung) verdrahtet. Die Ausgänge des Preventa XPS-Moduls (oder Entsprechung) sind mit den Eingängen SIL-Eing./SIL Gemeinsamer des SIL-Schnittstellenmoduls verdrahtet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?