8536IB1904DE-04

SIL-Stopp, Stopp-Kategorie 0, Verdrahtungskategorie 2

Beispiel: SIL-Stopp, Stopp-Kategorie 0, Verdrahtungskategorie 2 *

Legende für Beispiel: SIL-Stopp, Stopp-Kategorie 0, Verdrahtungskategorie 2

Mechanische Verriegelung

Not-Halt-Taster (S1)

Parallelbrücke

Preventa XPS-UAF-Modul

Reversierbrücke

Startknopf (S2)

Spannungsversorgung

Eingang

Flachbandkabel

Start

SIL-Schnittstellenmodul (SIM)

Erweiterung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?