Abnahmeprüfung der Sicherheitsfunktion
Die Abnahmeprüfung der Sicherheitsfunktion wird für jede SIL*-Gruppe auf der Insel durchgeführt. Eine SIL-Gruppe kann mehrere SIL-Avatars umfassen, die von einem SIL-Schnittstellenmodul (SIM) verwaltet werden.
Die Abnahmeprüfung der Sicherheitsfunktion ist erfolgreich, wenn bei Aktivierung der Not-Halt-Einrichtung, die zu einer SIL-Gruppe gehört, alle SIL-Starter dieser SIL-Gruppe in den sicheren Zustand wechseln (die Last wird deaktiviert).
Führen Sie die Schritte in der nachstehenden Tabelle für jede SIL-Gruppe auf der Insel aus, um die Abnahmeprüfung der Sicherheitsfunktion durchzuführen.
Abnahmeprüfung der Sicherheitsfunktion
|
1 |
Aktivieren Sie die Not-Halt-Einrichtung, die zu der SIL-Gruppe gehört, und überprüfen Sie, ob alle SIL-Starter dieser SIL-Gruppe in den sicheren Zustand wechseln (die Last wird deaktiviert). |
|
HINWEIS: Die Gerätestatus-LED
(DS) an den SIL-Startern blinkt rot als Hinweis auf ein geringfügiges
Geräteereignis.
|
|
|
Bei nicht bestandener Prüfung:
|
|
|
2 |
Kontrollieren Sie den STATUS und die EREIGNISPROTOKOLLE im Bereich AVATARS des Abschnitts DIAGNOSE im TeSys™ island-DTM oder -OMT, um zu überprüfen, ob der Wert für SIL-Gruppenstatus gleich Stopp-Befehl ist. Der Eintrag im Ereignisprotokoll lautet „SIL Group Stop cmd, Safe State achieved“ (SIL-Gruppen-Stopp-Befehl, sicherer Zustand erreicht). |
|
Bei nicht bestandener Prüfung:
|
|
|
3 |
Überprüfen Sie im Abschnitt GERÄTE des Bereichs DIAGNOSE, ob der Wert für SIL-Schnittstellenmodul-Status (SIM) gleich Stopp-Befehl ist. Der Eintrag im Ereignisprotokoll lautet „SIL Group Stop cmd, Safe State achieved“ (SIL-Gruppen-Stopp-Befehl, sicherer Zustand erreicht). |
|
Bei nicht bestandener Prüfung:
|
|
|
4 |
Geben Sie einen Start-Befehl an einen SIL-Avatar der SIL-Gruppe aus und überprüfen Sie, ob der Start fehlschlägt. Die Starter müssen offen bleiben und der Start-Befehl muss ignoriert werden, bis die Not-Halt-Einrichtung zurückgesetzt wurde. |
|
Bei nicht bestandener Prüfung:
Wenn einer dieser Tests trotz korrektiver Maßnahmen fortlaufend fehlschlägt, dürfen Sie die Insel nicht weiter nutzen. Tauschen Sie die Geräte, die die Tests nicht bestehen, aus. |
|
|
5 |
Wenn die Abnahmeprüfung der Sicherheitsfunktion abgeschlossen ist, setzen Sie die Not-Halt-Einrichtung zurück und überprüfen Sie, ob sich alle SIL-Starter und SIL-Schnittstellenmodule im Bereit-Zustand befinden (die DS-LED zeigt grünes Dauerlicht). |