8536IB1904DE-04

Geschützte Kabelisolierung

GEFAHR
NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSER GERÄTEBETRIEB
Vergewissern Sie sich, dass die Kabel des sicherheitsbezogenen Systems gemäß ISO 13849-2 installiert werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Wenn in den Kabeln des sicherheitsbezogenen Systems Kurz- und Querschlüsse auftreten können und diese von den vorgeschalteten Geräten nicht erkannt werden, ist eine geschützte Kabelinstallation gemäß ISO 13849-2 erforderlich.

Bei einer ungeschützten Kabelinstallation dürfen die zwei Signale (beide Kanäle) einer Sicherheitsfunktion in einem Kurzschluss-Zustand an eine externe Spannung angeschlossen werden, wenn ein Kabel beschädigt ist. In diesem Fall ist die Sicherheitsfunktion nicht mehr wirksam.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?