8536IB1904DE-04

SIL-Schnittstellenmodul

Das TeSys™ island-SIL*-Schnittstellenmodul (SIM) ist ein Zubehörmodul, das für die Aktivierung des Funktionssicherheitsmerkmals der Insel erforderlich ist.

Die SIL-Stopp-Funktion wird durch rein elektromechanische Mittel erzielt, ohne digitale Kommunikation oder Buskoppler-Beteiligung.

Das SIM:

  • Dient als Schnittstelle zum externen Preventa™ XPS-Modul (oder Entsprechung)

  • Steuert die Stopp-Funktion seiner SIL-Gruppe

  • Tauscht Betriebsdaten mit dem Buskoppler aus

  • Meldet Betriebsinformationen über die LEDs auf der Vorderseite

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?