8536IB1904DE-04

SIL-Gruppe

Eine SIL*-Gruppe besteht aus einem oder mehreren SIL-Avatars, die alle einem einzigen SIL-Schnittstellenmodul zugewiesen sind. Alle SIL-Avatars in der SIL-Gruppe reagieren auf einen einzigen SIL-Stopp-Befehl. Das SIL-Schnittstellenmodul ist immer rechts vom letzten SIL-Starter der SIL-Gruppe installiert (der vom Buskoppler abgewandten Seite).

Eine Insel kann mehrere SIL-Gruppen umfassen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?