8536IB1904DE-04

Konfiguration SIL-Stopp, Stopp-Kategorie 0, Verdrahtungskategorie 1

HINWEIS: Sicherheitsanforderungsstufe gemäß der Norm IEC 61508. Verdrahtungskategorie 1 gemäß ISO 13849. Stopp-Kategorie 0 gemäß EN/IEC 60204-1.

Der SIL-Stopp des Motors wird direkt durch das Öffnen des Not-Halt-Taster-Kontakts gesteuert.

SIL-Stopp

Avatar A1

Verdrahtungskategorie 1, Stopp-Kategorie 0

SIL-Gruppe 1

SPS

Motor

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?