SIL-Starter-Kontaktstatus
Der Status der SIL*-Starter, die zu einer SIL-Gruppe gehören, wird über die SIM-Spiegel-E/A-Anschlüsse gemeldet. Das ermöglicht die Implementierung von Architekturen der Verdrahtungskategorie 2*, bei der die Spiegelkontakte an das Preventa XPS-Modul (oder Entsprechung) angeschlossen werden. Diese Konfigurationen bieten Möglichkeiten zur direkten Überwachung von elektromechanischen Geräten durch ein mechanisch verbundenes Kontaktelement, das einen Diagnosedeckungsgrad von bis zu 99 % ermöglicht. Siehe EN ISO 13849-1, Tabelle E.1 – Abschätzungen des Diagnosedeckungsgrades (DC).
SIL-Starter-Kontaktstatus
|
SIL-Gruppenstatus |
Spiegel-E/A-Status |
|---|---|
|
Alle SIL-Starter sind offen |
Spiegel-E/A-Kontakt ist geschlossen |
|
Mindestens ein SIL-Starter ist geschlossen |
Spiegel-E/A-Kontakt ist offen |
|
Das TeSys island ist stromlos oder die Sicherheitsfunktion hat einen Fehler erkannt |
Spiegel-E/A-Kontakt ist offen |