8536IB1904DE-04

Funktionssicherheit von TeSys island

Das TeSys™ island bietet spezielle Avatars und physische Geräte zum Aufbau von Konfigurationen für Funktionen der Stopp-Kategorie 0 und Stopp-Kategorie 1 gemäß EN/IEC 60204-1. TeSys-Avatars sind digitale Repräsentationen der physischen Module auf der Insel. Die TeSys island-Sicherheitsfunktion stützt sich jedoch ausschließlich auf elektromechanische Hardware-Komponenten. Die spezifischen Geräte sind der SIL*-Starter und das SIL-Schnittstellenmodul. Ein weiteres wichtiges Konzept ist die SIL-Gruppe: Eine Gruppe von Avatars, die einem SIL-Schnittstellenmodul zugeordnet sind und derselben Sicherheitsfunktion entsprechen. Es können mehrere SIL-Gruppen für eine Insel vorhanden sein.

Das TeSys island muss mit anderen sicherheitsbezogenen Elementen in ein größeres, sicherheitsbezogenes System integriert werden, um die funktionale Sicherheit einer Maschine oder eines Systems/Prozesses sicherzustellen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?