Implementierung der indirekten Überwachung für Kategorie 2
Um die Kategorie 2-Anforderungen für den Diagnosedeckungsgrad (DC > 60 %) zu erfüllen, muss eine externe Überwachung des Gruppenstatus implementiert werden, durch die ein sekundärer Mechanismus ausgelöst wird, der die Maschine anhält (Arbeitsstromauslöser am Leistungsschalter usw.) oder den Zugang zu Gefahrbereichen verhindert (Schutzsperre).
Jede SIL*-Gruppe hat fünf Zustände zur Anzeige ihres Betriebszustands. Zustand 0 gibt an, dass sich in diesem Steckplatz keine SIL-Gruppe befindet. Das TeSys island unterstützt bis zu 10 SIL-Gruppen auf der Insel.
SIL-Gruppenstatus für SIL-Stopp-Funktion:
-
0 = SIL-Gruppe nicht in der Systemkonfiguration vorhanden
-
1 = SIL-Gruppe betroffen von Avatar-Geräteereignis
-
2 = Stopp-Befehl empfangen, SIL-Starter noch nicht geöffnet
-
3 = Stopp-Befehl erfolgreich ausgegeben, alle SIL-Starter sind geöffnet
-
4 = Stopp-Befehl nur an einen Eingangskanal des SIL-Schnittstellenmoduls (SIM) ausgegeben (Steckbrücke oder SIM-Eingangsverdrahtung verursacht ein Problem), aber die SIL-Starter wurden erfolgreich geöffnet
-
5 = Normaler Betrieb, die SIL-Starter können geöffnet oder geschlossen sein
Zustand 5 ist der normale Betriebszustand und Zustand 3 ist der normale SIL-Stopp-Zustand. Zustand 1 gibt an, dass ein Firmware- oder Kommunikationsproblem bei einem SIL-Starter vorliegt. Die Zustände 2 und 4 weisen auf SIL-Stopp-bezogene Probleme mit dem SIM, den SIL-Startern oder der SIL-Stopp-Verdrahtung hin. Die indirekte Überwachung muss darauf achten, ob die Zustände 2 oder 4 länger andauern als die Betätigungszeit eines SIL-Stopps, und anhand der Statusinformationen einen sekundären Mechanismus auslösen, der die Maschine anhält (Arbeitsstromauslöser am Leistungsschalter usw.).
Zum Lesen des SIL-Gruppenstatus muss die externe Überwachung den SystemDiagnostics-Funktionsblock verwenden. Jede SIL-Gruppe im System hat an diesem Funktionsblock einen Ausgang für ihren SIL-Gruppenstatus, der auf dem Funktionsblock mit „SILStarterStopMsgGrp n“ bezeichnet ist, wobei n die SIL-Gruppennummer auf der Insel ist. Der SIL-Gruppenstatus entspricht der vorstehend angegebenen Auflistung.