8536IB1904DE-04

Verdrahtungskategorie 1

Ein einzelner erkannter Fehler kann zum Verlust der Sicherheitsfunktion führen. Es ist kein Diagnosedeckungsgrad erforderlich.

Das sicherheitsbezogene Sensorelement kann direkt mit den Eingängen „SIL-Eing.“/„SIL Gemeinsamer“ verdrahtet werden.* Die Spiegel-E/A-Eingänge werden nicht verwendet. Weitere Informationen zur Verdrahtung der Eingänge SIL-Eing./SIL Gemeinsamer finden Sie unter Sicherheitsbezogenes Sensorelement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?