8536IB1904DE-04

Stopp-Kategorien (EN/IEC 60204-1)

Die Stopp-Kategorie bezieht sich darauf, wie die angetriebene Last deaktiviert wird, und hängt von dem externen sicherheitsbezogenen Untersystem ab, dass die Stopp-Funktion auslöst. Ein externes sicherheitsbezogenes Untersystem kann mit Geräten wie den Preventa™ XPS-Modulen implementiert werden.

Stopp-Kategorie 0

Die Stopp-Kategorie 0 wird definiert als Stillsetzen durch sofortiges Unterbrechen der Energiezufuhr zu den Maschinen-Antriebselementen. Bei Stopp-Kategorie 0 handelt es sich um ein ungesteuertes Stillsetzen.

Stopp-Kategorie 1

Die Stopp-Kategorie 1 wird definiert als Stillsetzen, bei dem die Energiezufuhr zu den Maschinen-Antriebselementen beibehalten wird, um das Stillsetzen zu erzielen. Die Energiezufuhr wird erst dann unterbrochen, wenn der Stillstand erreicht ist. Bei Stopp-Kategorie 1 handelt es sich um ein gesteuertes Stillsetzen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?