8536IB1904DE-04

Fehlervermeidende Maßnahmen

Systematische Fehler in den Spezifikationen sowie in der Hardware und in der Software, Anwenderfehler und Wartungsfehler im sicherheitsbezogenen System müssen im größtmöglichen Umfang vermieden werden. Für die Erfüllung dieser Anforderungen ist in der Norm IEC 61508 eine Reihe von Maßnahmen zur Fehlervermeidung aufgeführt, die in Abhängigkeit des erforderlichen SIL*-Werts implementiert werden müssen. Diese fehlervermeidenden Maßnahmen müssen den gesamten Lebenszyklus des sicherheitsbezogenen Systems abdecken, d. h. vom Entwurf bis zur Außerbetriebnahme des Systems.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?