8536IB1904DE-04

Architektonische Anforderungen der Verdrahtungskategorie 3

Die für Kategorie 3 vorgesehene Architektur ist in EN ISO 13849-1, 6.2.6 definiert.

Vorgesehene Architektur für Kategorie 3 (EN ISO 13849-1)

im: Verbindungseinrichtung

L1, L2: Logik

c: Querschlusserkennung

m: Überwachung

I1, I2: Eingabegerät, z. B. Sensor

O1, O2 : Ausgabegerät, z. B. Hauptschütz

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?