8536IB1904DE-04

Wartungsplan

Die Wartungsintervalle sind vom Schalthäufigkeitsmodus abhängig.

  • Führen Sie für den Modus mit geringer Schalthäufigkeit (der Jahresdurchschnitt der Schützzyklen ist kleiner als 15 Schaltspiele/Stunde) alle 12 Monate Wartungsarbeiten durch.

  • Führen Sie für den Modus mit hoher Schalthäufigkeit (der Jahresdurchschnitt der Schützzyklen ist größer als 15 Schaltspiele/Stunde oder 136.986 Schaltspiele/Jahr) Wartungsarbeiten in Intervallen durch, die 1/10 der geschätzten Gerätelebensdauer betragen.

Die geschätzte Lebensdauer (Jahre) = B10d (= 1.369.863) / Jahresdurchschnitt der Schützzyklen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?