Performance-Level (PL)
In der Norm IEC 13849-1 sind fünf Performance-Levels (PL) für Sicherheitsfunktionen festgelegt.
„Level a“ ist der niedrigste Level und „e“ ist der höchste.
Fünf Levels (a, b, c, d und e) entsprechen verschiedenen Werten der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls* pro Stunde.
|
Performance-Level |
Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls* pro Stunde |
|---|---|
|
e |
≥ 10–8 bis < 10–7 |
|
d |
≥ 10-7 bis < 10-6 |
|
c |
≥ 10–6 bis < 3 x 10–6 |
|
b |
≥ 3 x 10–6 bis < 10–5 |
|
a |
≥ 10-5 bis < 10-4 |