8536IB1904DE-04

SIL-Avatar-Verdrahtung

Die Schaltpläne in diesem Abschnitt beziehen sich auf die SIL*-Avatars. Die folgende Tabelle ist eine Legende für die Diagramme in diesem Abschnitt.

Legende für Schaltpläne

Mechanische Verriegelung

Parallelbrücke

Reversierbrücke

Stromkreis

Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2 *

Motor – Eine Richtung – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2

Motor – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2

Motor – Zwei Geschwindigkeiten – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2

Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2

Schalter – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4 *

Motor – Eine Richtung – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4

Motor – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4

Motor – Zwei Geschwindigkeiten – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4

Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4

Förderband – Eine Richtung – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2

Förderband – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?