8536IB1904DE-04

EN ISO 13849 (Norm)

In dieser europäischen Norm ist das Validierungsverfahren, einschließlich Gefahrenanalyse, Risikobeurteilung und Prüfung, für die Sicherheitsfunktionen und -kategorien der sicherheitsbezogenen Teile von Steuerungen festgelegt. Die Beschreibungen der Sicherheitsfunktionen sowie die Anforderungen der Kategorien sind in ISO 13849-1 aufgeführt, die die allgemeinen Gestaltungsleitsätze abdeckt. Einige der Validierungsanforderungen sind allgemeiner Natur und andere abhängig von der verwendeten Technologie. In EN ISO 13849-2 sind auch die Bedingungen festgelegt, unter welchen die Validierung beim Prüfen der sicherheitsbezogenen Teile von Steuerungen durchgeführt werden sollte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?