8536IB1904FR-04

Essais d’installation

Suivez la procédure détaillée dans le tableau suivant pour tester l’installation de la fonction de sécurité.

Essai de l’installation

1

Dans le panneau DIAGNOSTICS du DTM TeSys™ island, vérifiez que la topologie physique correspond à la topologie logique.

2

Dans le panneau MON AVATAR du DTM TeSys island, vérifiez dans PARAMÈTRES AVATAR que les avatars SIL sont associés au groupe SIL* approprié.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?