8536IB1904ES-04

Pruebas de instalación

Siga los pasos de la siguiente tabla para probar la instalación de la función de seguridad.

Prueba de instalación

1

Utilizando el panel DIAGNÓSTICO de TeSys™ island DTM, verifique que la topología física coincide con la topología lógica.

2

Utilizando el panel MI AVATAR de TeSys island DTM, verifique en los PARÁMETROS DE AVATAR que todos los Avatares SIL* están asociados al grupo SIL correcto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?