8536IB1904ES-04

Personal cualificado

Solo podrán trabajar en este producto o con él el personal debidamente formado que entienda y conozca los contenidos de esta guía y cualquier otra documentación de producto relacionada.

El personal cualificado deberá ser capaz de detectar posibles peligros que puedan presentarse como consecuencia de la modificación de los valores de los parámetros y, en general, del trabajo en equipos mecánicos, eléctricos o electrónicos. El personal cualificado deberá conocer las normas, las disposiciones y los reglamentos relativos a la prevención de accidentes industriales, los cuales deberá observar a la hora de diseñar e implantar el sistema.

El uso y la aplicación de la información contenida en esta guía requiere de conocimientos especializados en el diseño y la programación de sistemas de control automatizadas. Solamente el usuario, el fabricante de la máquina o el integrador saben cuáles son las condiciones y los factores presentes durante la instalación, la configuración, el funcionamiento y el mantenimiento de la máquina o el proceso, por lo que pueden determinar la automatización y el equipo asociado, así como las medidas de seguridad y los enclavamientos relacionados que se pueden utilizar de forma eficaz y correcta.

Al seleccionar el equipo de control y automatización (y cualquier otro equipo o software relacionado) para una determinada aplicación, también debe tener en cuenta las normativas o estándares locales, regionales o nacionales.

Preste especial atención al cumplimiento de la información de seguridad, los requisitos eléctricos y las normas que se apliquen a su máquina o proceso en el uso de este equipo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?