8536IB1904PTBR-04

Nível de integridade de segurança (SIL)

A norma IEC 61508 define quatro níveis de integridade de segurança (SIL) para funções de segurança.

SIL 1 é o nível de integridade mais baixo, e SIL 4 é o mais elevado.

Uma análise e avaliação de riscos serve de base para determinar o nível de integridade de segurança exigido.

Isso é usado para decidir se a cadeia de funções relevante deve ser considerada como uma função de segurança e qual risco potencial ela deve cobrir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?