8536IB1904FR-04

Niveau d’intégrité de sécurité (SIL)

La norme CEI 61508 définit quatre niveaux d’intégrité de sécurité (SIL) pour les fonctions de sécurité.

SIL 1 est le niveau d’intégrité le plus bas et SIL 4 le plus élevé.

Le niveau d’intégrité de sécurité requis est déterminé sur la base d’une analyse des dangers et d’une évaluation des risques.

Le résultat permet de décider si la chaîne fonctionnelle en question doit être considérée comme une fonction de sécurité et quel potentiel de danger elle doit couvrir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?