8536IB1904ES-04

Nivel de integridad de seguridad (SIL)

La norma IEC 61508 define cuatro niveles de integridad de seguridad (SIL) para las funciones de seguridad.

SIL 1 es el nivel de integridad más bajo y SIL 4 el más alto.

Un análisis de peligros y una evaluación de riesgos sirven como base para determinar el nivel de integridad de seguridad requerido.

Esto sirve para decidir si la cadena de funciones correspondiente debe considerarse como una función de seguridad, y también qué potencial de peligro debe cubrir.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.