Parada SIL, Categoría de parada 1, Arquitectura categoría de cableado 2
La Categoría de parada 1 se define como “una parada controlada con potencia disponible para que los actuadores de la máquina alcancen la parada y a continuación eliminen la potencia una vez alcanzada la parada”.
Cuando se activa una parada de emergencia, el comando de parada primero se envía a un dispositivo externo (por ejemplo, un PLC o un accionamiento). De esta forma, el proceso se detiene de forma controlada y no a través de una eliminación inmediata de la potencia. Tras un periodo de tiempo predefinido, el Comando de parada SIL se envía al SIM para la desconexión de las cargas de los avatares SIL del grupo SIL correspondiente.
La configuración recomendada consiste en utilizar un PLC para ayudar a garantizar la detención correcta del proceso antes de que se produzca la parada SIL.
El comando de parada se puede enrutar directamente a una entrada digital del PLC, o a un avatar de módulo E/S digital de TeSys™ island, utilizando una de sus entradas digitales leídas por el PLC. Una vez recibida la entrada de comando de parada, el PLC inicia una parada controlada mediante el envío de un comando de parada operativa al avatar objetivo de TeSys island.