8536IB1904ES-04

Categoría de cableado 4

Un fallo único no dará lugar a la pérdida de la función de seguridad. El fallo único se detecta en o antes de la siguiente demanda de la función de seguridad. Si esta detección no es posible, una acumulación de fallos no detectados no dará lugar a la pérdida de la función de seguridad.

Para cumplir con el requisito de la Categoría 4, la retroalimentación del contacto de espejo (Mirror In/Mirror Out) debe ser supervisada por un módulo Preventa XPS (o equivalente) que realice una supervisión de diagnóstico externa del contacto de espejo del arrancador SIL*. Si el contacto espejo no se abre en parada, se impide el siguiente reinicio a todos los arrancadores SIL del grupo SIL. El elemento sensor relacionado con la seguridad se cablea a un módulo Preventa XPS (o equivalente). Las salidas del módulo Preventa XPS (o equivalente) se cablean a las entradas SIL-IN/SIL Common del módulo de interfaz SIL.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?