8536IB1904PTBR-04

Categoria de fiação 4

Uma única falha não levará à perda da função de segurança. A falha única é detectada na ou antes da próxima demanda da função de segurança. Se essa detecção não for possível, um acúmulo de falhas não detectadas não deverá levar à perda da função de segurança.

Para atender aos requisitos da Categoria 4, o feedback do contato espelhado (Mirror In/Mirror Out) deve ser monitorado com um módulo Preventa XPS (ou equivalente) que execute o monitoramento de diagnóstico externo do contato espelhado da partida SIL*. Se o contato espelho não for aberto na parada, o próximo reinício será bloqueado para todas as partidas SIL no grupo SIL. O sensor relacionado à segurança é cabeado a um módulo Preventa XPS (ou equivalente). As saídas do módulo Preventa XPS (ou equivalente) são cabeadas às entradas SIL-IN/SIL Common do módulo de interface SIL.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?