DOCA0257ZH-CN-01

接地电流

描述

接地电流是流经三相系统中性线的不平衡电流。在正常条件下,接地电流可以忽略不计或为空。它仅在发生接地脱扣时存在。

接地电流值通过以下方式得到:

  • LTMTCT/LTMTCTV sensor module 根据测得的相电流在内部计算得到。

  • 由连接到 LTMTCT••T/LTMTCTV••T horizontal sensor module 的外部接地电流互感器测量得到。

注: 在单相模式中,算得接地电流不可用。

算得接地电流

接地电流由 LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module 在内部计算得到,且等于三相电流值的矢量和。

特性

单位

安培 (A)

分辨率

0.001 A

刷新间隔

100 ms

测得接地电流

测得接地电流比算得接地电流更准确。

可以使用外部接地电流互感器来测量接地电流。

特性

单位

安培 (A)

分辨率

0.001 A

刷新间隔

100 ms

注: 该端子可测量20至20000毫安的接地电流。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.