DOCA0257ZH-CN-01

单相电机应用

描述

TeSys Tera system 可支持三相或单相电机。

在启动器设置中,从 参数设置中选择所需的电机类型(即,三相或单相)。缺省配置为三相。

接线图

Direct Online 模式下单相电机的接线图示例:

已启用功能

在单相模式下,启用了以下功能:

  • 测量功能:

    • 电流测量:L1 RMS Current, 测量接地电流

    • 电压测量:VL-1N RMS电压,频率

    • 测量THD L1-N 电压 THD, l1 当前的 THD

    • 功率和电能测量:功率因数,总有功功率,总无功功率,总视在功率,总有功电能,总无功电能,总视在电能。

  • 保护功能:

    • 电机保护功能:

      • Thermal Overload

      • Stall Rotor

      • Locked Rotor

      • 温度保护

    • 基于电流的保护:

      • Definite Time Overcurrent

      • Normal Inverse Overcurrent

      • Short Time Overcurrent

      • Measured Ground Trip

      • Phase Under Current

    • 基于电压的保护:

      • Phase Under voltage

      • Phase Over voltage

    • 功率保护功能:

      • ‌Under Frequency

      • Over Frequency

      • Under Power

      • ‌Over Power

      • Under Power Factor

    • 数字量输入联锁

    • AI protection

    • 电机启动器功能:

      • DOL

    • 电机控制功能:

      • Voltage Dip

      • Maximum Number of Starts

禁用的功能

在单相模式下,禁用了以下功能:

  • 测量功能:

    • 电流测量:L2和L3有效值电流、电流相序、平均电流及电流不平衡。 

    • 电压测量:VL2-L3和VL3-L1的有效值电压、电压相序、平均电压及电压不平衡。 

    • 计算型接地电流。

    • L2 和 L3 电流和电压的 THD 测量。 

  • 保护功能:

    • 基于电流的保护:

      • Current Imbalance

      • Current Phase Loss

      • Current Phase Reversal

    • 基于电压的保护:

      • Voltage Imbalance

      • Voltage Phase Loss

      • ‌Voltage Phase Reversal

    • 计算型接地脱扣保护。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.