DOCA0257ZH-CN-01

电流相序

LTMT main unit 检测三相电机电源的电流相序。

  • L123:角度 0°的 L1 电流、角度 240°的 L2 电流、角度 120°的 L3 电流。

  • L132:角度 0°的 L1 电流、角度 120°的 L2 电流、角度 240°的 L3 电流。

  • CTWF:检测到电流互感器接线脱扣LTMT main unit。例如,三相中的一相以相反方向接线。

注: 单相模式下,相序检测功能无效。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.