S410_Wiser_KNX_06.0

Informace o bezpečnosti

Důležité informace

Před zahájením instalace, obsluhy, servisu nebo údržby zařízení si pozorně přečtěte tento návod a prohlédněte si zařízení, abyste se s ním seznámili. V tomto návodu nebo na zařízení se mohou objevit následující zvláštní upozornění, která poukazují na možná nebezpečí nebo uvádějí informace, které objasňují nebo zjednodušují instalační postup.

Přidání některého ze symbolů k bezpečnostnímu štítku s “Nebezpečím” nebo “Varování” znamená, že existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vést ke zranění osob, pokud nebudou dodrženy patřičné pokyny.

Jedná se o bezpečnostní výstražný symbol. Slouží k upozornění na možné nebezpečí zranění osob. Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění, která tento symbol doprovází, abyste předešli možnému zranění nebo smrti.


NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhneme, může mít za následekt smrt nebo vážné zranění.
Při nedodržení těchto pokynů dojde ke smrtelnému nebo vážnému zranění.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
UPOZORNĚNÍ
POZOR označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.
OZNÁMENÍ
UPOZORNĚNÍ se používá k řešení postupů, které nesouvisejí s fyzickým zraněním.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bylo to užitečné?