2503_Wiser_KNX_07.0

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka nabízí komplexní přehled o všech zařízeních ve vaší domácnosti. Zde jsou klíčové funkce:

  1. Stav zařízení: Rychle zkontrolujte stav vašeho zařízení.

  2. Ovládání zazřízení: Snadná správa a ovládání zařízení přímo z domovské obrazovky.


Přehled domovské obrazovky:

Meteorologický panel

Počasí

Poloha

Vlhkost

Rychlost větru

Teplota

Doba mezi východem a západem Slunce

Momenty

Klepnutím na dlaždici momentu spustíte dříve vytvořený moment, aniž byste museli přecházet na obrazovku Automatizací. Zobrazení momentů na domovské obrazovce povolíte v sekci Nastavení.

Oblíbené

Zobrazí položky, které jste označili jako oblíbené.

Vše

Seznam všech místností se zařízeními

Místnosti – rychlý přístup

Správa místností a zařízení.

Přetažením procházejte místnosti a jejich zařízení.

Ikona domovská obrazovky

Klepnutím zobrazíte domovskou obrazovku

Automatizace

Klepnutím přejdete na obrazovku Automazizace, pro nastavení Momentů a Automatizací

Cestrum oznámení

Klepnutím zobrazíte oznámení zařízení a systémové oznámení.

Energie

Klepnutím můžete spravovat a sledovat spotřebu a využití energie z různých zdrojů, které máte k dispozici ve vaší domácnosti.

Nastavení

Účet

Tarif

Podlaží & místnosti

Zařízení

Upozornění

Správa domova

Domovská obrazovka

Podpora

O aplikaci

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?