2503_Wiser_KNX_07.0

KOSTAL Plenticore

Modbus profil je dostupný pro tento model měniče: KOSTAL-Plenticore.json.

Následující registry se mapují na KNX objekty z profilu (registry baterie se mapují pouze v případě, že je nainstalována):

Modbus registr

Modbus adresa

Označení

Celkový činný výkon (měřič výkonu)

252

Síť: činný výkon

Celková domácí spotřeba ze sítě

112

Síť: Energie dodaná ze sítě (energie odebraná domem)

Celková AC energie do sítě

1064

Síť: Energie odebraná sítí (energie vyrobená domem)

Celkový stejnosměrný výkon (součet všech fotovoltaických vstupů)

1066

Solární panely: činný výkon (všechny stringy)

Celková DC fotovoltaická energie (součet všech fotovoltaických vstupů)

1056

Solární panely: Energie (všechny stringy)

Činný výkon nabíjení/vybíjení baterie

582

Baterie: činný výkon

Celková energie DC nabíjení (DC do baterie)

1046

Baterie: Energie nabíjení baterie

Celková energie DC vybíjení (DC z baterie)

1048

Baterie: Energie vybíjená z baterie

POZNÁMKA: Tento profil byl testován s měničem KOSTAL Plenticore. Pokud jde o kompatibilitu s jinými modely, kontaktujte technickou podporu společnosti KOSTAL.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?