2503_Wiser_KNX_07.0

Požadavky pro systém Wiser KNX

Pro použití mobilní aplikace, potřebujete minimálně následující zařízení s těmito parametry:

Wiser pro KNX kontroler (LSS100100)

  • Verze Hardwaru 2.0 nebo vyšší

  • Firmware – 3.0.0 nebo vyšší

Wiser pro KNX kontroler zpracovává vizualizaci zařízení KNX a ZigBee v instalaci a umožňuje komunikaci s aplikací Wiser KNX.

Projekt KNX a fungující instalaci

Všechna zařízení KNX jsou nainstalovaná a nakonfigurovaná prostřednictvím aplikace ETS. nebo nástroje eConfigure.

Instalace musí být provedena kvalifikovaným systémovým integrátorem nebo elektrikářem.

Přístup k internetu

Pro použití mobilní aplikace Wiser KNX, musíte připojit váš Wiser pro KNX kontroler k internetu prostřednictvím routeru.

Pro ovládání KNX a bezdrátových zařízení Wiser nepotřebujete připojení k internetu.

Podporovaná zařízení

Pro více informací si přečtěte Vizualizace založená na widgetech.

 

Smartphone

  • iOS verze 13.4 a vyšší

  • Android verze 10 a vyšší

Mobilní aplikace podporuje režim na výšku na chytrých telefonech a jak režim na výšku, tak i na šířku s automatickou rotací na tabletech.

Wiser KNX aplikace

Pro více informací si přečtěte Instalace mobilní aplikace.

 

Platná e-mailová adresa

Chcete-li nastavit vaši aplikaci Wiser KNX, zaregistrujte si účet u společnosti Schneider Electric s platnou emailovou adresou.

Pokud již máte existující účet (z předchozí Wiser pro KNX aplikace), použijte ji i pro novou Wiser KNX aplikaci.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?