2503_Wiser_KNX_07.0

Montáž kontroleru

  • Zkontrolujte návod k použití.

    https://www.go2se.com/ref=LSS100100

  • Nainstalujte kontroler do elektrické skříně nízkého napětí.

    Napájí se ze zdroje 24 V a k síti KNX se připojuje pomocí kroucených dvojlinek (TP) nebo IP kabelů.

  • Připojte kontroler k internetovému routeru.

    Bez internetového připojení nelze kontroler přes aplikaci ovládat.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?