Před instalací mobilní aplikace
Po splnění následujících požadavků můžete začít instalovat a nastavovat mobilní aplikaci:
Spuštění instalace KNX |
Přístroje KNX byly nainstalovány a nastaveny systémovým integrátorem nebo elektrikářem pomocí aplikace ETS nebo grafickým nástrojem eConfigure. |
Wiser pro KNX kontroler nainstalován |
Kontroler splňuje požadavky na hardware a firmware uvedené v kapitole Příprava kontroleru. Kontroler byl správně nastaven, projekt KNX byl importován do kontroleru. |
Kontroler byl správně nastaven, projekt KNX byl importován do kontroleru. |
Podrobné informace o Wiser pro KNX s uživatelskou příručkou naleznete na https://www.se.com/ww/en/product/LSS100100/wiser-for-knx-logic-controller/. |
Touch vizualizace vytvořena |
Pro více informací Touch 3 Vizualizace. |
-
Touch 3 je vizualizace založená na widgetech, která umožňuje snadné ovládání zařízení KNX a ZigBee v instalaci.
Systémový integrátor v několika krocích vytvoří strukturu budovy (podlaží a místnosti), a poté přidá konkrétní widgety a vybere požadované KNX skupinové objekty v závislosti na funkci, kterou widget ovládá.
Po vytvoření widgetů se automaticky vygeneruje vizualizace v aplikaci Wiser KNX.
Dalšíwidgety můžete kdykoliv přidat. Widgety jsou automaticky synchronizovány s aplikací Wiser KNX.
Podrobné informace o tom, jak vytvořit vizualizaci v Touch a pro konfiguraci widgetů si přečtěte návod. Wiser pro KNX, SpaceLYnk - Jak vytvořit vizualizaci založenou na widgetech v Touch 3 je dostupná zde: https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.
-
eConfigure je softwarový nástroj pro design, konfiguraci a údržbu systému automatizace budov KNX. Pomocí tohoto nástroje můžete spravovat instalaci KNX i bez dokonalé znalosti KNX.
Více informací zde.