2503_Wiser_KNX_07.0

Oznámení

Na obrazovce Oznámení můžete povolit oznámení a poplachy.


Možná nastavení

Existují tři možnosti nastavení:

  • Povolit oznámení – povolit nebo zakázat oznámení. Pokud vypnete oznámení, nebudete dostávat žádná oznámení z ovladače (poplachy) ani oznámení od Schneider (např. výpadek cloudu).

    POZNÁMKA: Pokud povolíte oznámení, budete vyzváni k udělení souhlasu se sdílením osobních údajů s poskytovatelem notifikačních služeb třetí strany. Pokud tento souhlas odmítnete, nebudete dostávat žádná systémová, zařízení nebo servisní oznámení. Další informace o udělování souhlasů naleznete v kapitole Souhlasy.

  • Alarmy – povolit nebo zakázat poplachy

  • Zařízení – nastavit oznámení pro zařízení (celou skupinu zařízení nebo jednotlivě):

    • Alarmy

    • Události (nízká/kritická úroveň baterie)

POZNÁMKA: Povolení/zakázání oznámení se týká mobilního telefonu uživatele, nikoli ovladače. Oznámení jednoho uživatele neovlivňuje nastavení oznámení jiného uživatele.


Nastavení oznámení

Můžete nastavit oznámení pro zařízení následujícím způsobem:

  1. Klepněte na > Oznámení > Zařízení > vyberte svůj ovladač ze seznamu Správa domova.

    POZNÁMKA: Název konkrétního ovladače, který odeslal oznámení, se zobrazuje v textu oznámení.

  2. Můžete nastavit oznámení pro celou skupinu typů zařízení nebo samostatně pro každé zařízení ze skupiny.
  3. Pro celou skupinu zařízení jednoduše posuňte tlačítko pro typ zařízení doprava a všechna zařízení tohoto typu začnou odesílat oznámení.
  4. Pokud chcete vybrat zařízení jednotlivě, klepněte na > ikonu na konci řádku skupiny zařízení a povolte oznámení posunutím přepínače doprava pro každé zařízení.
  5. Projděte dolů a povolte/vypněte oznámení o úrovni baterie pro vaše zařízení (Kritická úroveň baterie a Nízká úroveň baterie): Postupujte podle kroků 3 a/nebo 4.



Centrum zpráv

Informace o oznámeních se zobrazují na obrazovce Centrum zpráv.

Ikona v pravém horním rohu domovské obrazovky naznačuje nové zprávy.

  1. Klepněte na , a otevře se obrazovka Centrum zpráv se seznamem oznámení.

    POZNÁMKA: Pouze poslední oznámení se zobrazuje pro zařízení povolené k aktivaci oznámení. Jakmile přijde nové oznámení z vašeho zařízení, nahradí předchozí.

  2. Vyberte ovladač, pro který chcete zobrazit oznámení (klepněte na Všechny ovladače nebo Aktuální ovladač).



Odstranit oznámení:
Posuňte své oznámení doleva > klepněte na , abyste potvrdili.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?