2503_Wiser_KNX_07.0

Ovládání momentů z domovské obrazovky

Pokud chcete ovládat vaše momenty přímo z vaší domácí obrazovky, zapněte funkci Zobrazit momenty:

Klepněte na > Domácí obrazovka > povolit Zobrazit momenty.

Všechny položky momentů se nyní zobrazují na domovské obrazovce. Můžete je procházet a zapínat.

POZNÁMKA: Momenty nemohou být upravovány a odinstalovány na domovské obrazovce (Úprava momentů, Odstranění momentů).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?