2503_Wiser_KNX_07.0

Mapování energetických dat na energetické skupiny

Jakmile je plugin Energie nainstalován v kontroleru, data související s energií je třeba namapovat na jednotlivá zařízení, aby byla zobrazena v mobilní aplikaci.
Více na Instalace/aktualizace pluginu Energie.

Po konfiguraci všech požadovaných položek zařízení zálohujte systém.

Zálohujte rovněž po každé aktualizaci konfigurace.


Následující obrázek ilustruje tok energie ve vašem domě:


Důležité: Sekce Energie se ve vaší aplikaci zobrazí pouze pokud jste nakonfigurovali alespoň GRID a minimálně jeden spotřebič v pluginu Energie.

V kontroleru je vytvořena sekce s názvem Energypod záložkou Trend logs pro každé energetické zařízení, kde jsou automaticky ukládány trendové záznamy. Data se z těchto záznamů znovu načítají v případě výpadku internetu. Pokud však výpadek internetu trvá déle než 12 hodin, data nelze znovu načíst a budou ztracena. Trendové záznamy v ovladači jsou pouze pro čtení a uživatel je nemůže smazat.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?