2503_Wiser_KNX_07.0

Záložka Živě

V záložce Živě můžete sledovat aktuální spotřebu energie vaší instalace, domácích spotřebičů a ostatních sledovaných zařízení.

Uprostřed obrazovky je kroužek s celkovou spotřebou energie vašeho domu (ve wattech).

Nahoře jsou zdroje energie dle vaší konfigurace zobrazující množství energie, který každý z nich spotřebovává nebo vyrábí:


Každý zdroj má vlastní barvu:

  • Síť – modrá

  • Baterie – tmavě šedá

  • Solární panely – světle zelená

  • Energie prodaná do sítě – tmavě zelená

Pod kroužkem vidíte tři domácí zařízení s aktuálně nejvyšší spotřebou ve wattech.

Spotřeba ostatních zařízení je zobrazena kumulativně jako Ostatní zátěže.


Níže jsou pak dlaždice s přehledem energie pro aktuální den (podle konfigurace):

  • Celková spotřeba (kWh): Celková spotřeba energie ve vašem zařízení.

    POZNÁMKA: Nabíjení baterie není zahrnuto do domácí spotřeby.

  • Solární produkce (Wh): Množství energie, které vaše solární panely vyrobily.

  • Soběstačnost (%): Poměr spotřeby pokryté výrobou solárního systému a bateriového úložiště

  • (%) Produkce použito : Solární produkce spotřebovaná ve vaší instalaci.


V dolní části obrazovky je graf zobrazující spotřebu energie vaší domácnosti po hodinách:

  • Energie poskytovaná sítí (modře).

  • Energie poskytovaná fotovoltaikou (zeleně).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?