2503_Wiser_KNX_07.0

Energetické skupiny

V obytném domě jsou tyto různé zdroje energie a spotřebiče:

  • Síť

Rozvodná síť je vstupním bodem veřejné distribuční sítě elektrické energie do domu. Dům odebírá energii ze sítě, ale pokud je instalován solární systém, může také do sítě elektrickou energii dodávat.


  • Solární panely

Jedná se o fotovoltaický zdroj energie. K solárním panelům musí být připojen střídač, který vyrobenou energii transformuje a přenáší do domu. Střídač také poskytuje informace o množství energie vyrobené panely.


  • Baterie

Baterie slouží k uchovávání solární energie pro pozdější použití. Obvykle je připojena ke střídači, který řídí její nabíjení a vybíjení a odpovídající informace o energii spotřebované na nabíjení a energii získané zpět z baterie.


  • Elektrické spotřebiče

Elektrický spotřebič je jakýkoli přístroj v domácnosti, který ke svému provozu spotřebovává elektrickou energii, např. pračka nebo bojler.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?