2503_Wiser_KNX_07.0

Vytvořit automatizace

  1. Na domovské obrazovce (Domovská obrazovka), klepněte na > Automatizace > v pravém dolním rohu záložky Automatizace pro otevření vytváření automatizací.

  2. Pojmenujte svou automatizaci a přiřaďte jí ikonu.

  3. V dalším kroku, přidejte podmínky (Přidat podmínku – Pokud), časový úsek (Přidat období – Kdy), a akci (Přidat akci – Potom) k vaší automatizaci.

  4. Klepněte na Uložit v pravém horním rohu ve tvůrci automatizací.


Vaše nová automatizace se zobrazí seznamu v záložce Automatizace.

Vaše automatizace můžete vypnout a zapnout, upravit (Úprava automatizací) nebo je odstranit (Odstranění automatizací) ve záložce Automatizace.


POZNÁMKA: Ujistěte se, že kombinace (Když), časový úsek (Kdy), a akce (Potom) jsou fyzicky možné a nejdou proti sobě.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?